This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5971:LED 驱动器- PWM 驱动的 MOSFET 阵列

Guru**** 2366340 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5971, TPS54200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597630/tlc5971-led-driver---pwm-driven-mosfet-array

器件型号:TLC5971
主题中讨论的其他器件: TPS54200

TLC5971是一款出色的 LED 驱动器、其低电流灌电流能力非常有限。 是否存在多通道 MOSFET 阵列、其中栅极上的 PWM 脉冲可用于驱动具有最低8位步长的 RGB LED、并且能够处理每通道1安培的电流。

这种集成的"MOSFET 控制阵列"在概念上等同于电流吸收 ULN2803吗? 如果没有、欢迎使用高电流处理 LED 驱动器的任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rav:


    很抱歉耽误你的回答。 已通知相应的应用工程师您的帖子、并将作出相应的回复。 感谢您的耐心等待。

    此致、
    谢利·何
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Rav、

    我不确定是否存在此类 MOSFET 阵列、但如果您能为我们提供有关您的应用的更多详细信息、请参阅"以最低8位步长驱动 RGB LED 并能够处理每通道1安培电流"、我们可能会为您提供更合适的解决方案、例如:
    1.您需要多少个通道?
    2.是否需要恒定电流输出?
    3.终端设备是什么?

    谢谢。

    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken:

    以下是对您的查询的响应。

    1) 1)需要3个通道、但如果芯片随附、不要介意更多通道。
    2) 2)使用灯串加上质量需求、我会说是恒定电流。
    3) 3)它适用于以光质量和颜色范围(步长)为关键的艺术显示屏。

    希望这会有所帮助。 愿意接受建议、这样我就可以获得一个简单且可扩展的解决方案。

    最棒的
    RAV
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Rav、

    我建议使用 TPS54200、您可以检查这是否满足您的要求。

    BTW、您能分享一些有关您想要驱动的 RGB LED 的信息吗?

    我很好奇它为什么需要1A 电流。

    谢谢。

    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken:

    我认为这应该起作用。 只需使用其中的三个。

    是的、1A 很高、我之前问过它。 这是客户架构师多年来一直使用的定制 LED、效果非常好。

    H 桥 LED 驱动器上是否有任何视图? 看起来很紧凑但有点贵。

    谢谢、
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ravi、

    对于驱动 LED 的 H 桥、我看不到很多这样的应用。

    您是否看到了这样的要求、或者是否知道为什么使用 H 桥、因为 LED 不需要实现直流到交流?

    谢谢。

    此致、
    Kenneth