This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5039:LM5039 Vin 和 Vcc 问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5039

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603260/lm5039-lm5039-vin-and-vcc-questions

器件型号:LM5039

您好!

在数据表的第18页的“VIN”部分下,提到外部 VCC 电源开始为 IC 供电后,VIN 引脚的电流降至1mA 以下。 我想知道当 VCC 从外部上电时,“VIN”电流的确切值是多少。 此外、如果通过外部二极管提供反向电流保护、VIN 电压在启动后降至 VCC 以下是否正常?

我之所以提出这一问题、是因为我们计划使用电阻器和 Zenner 二极管以高于100V 的电压为器件加电。  

此致、

Jake  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jake、
    您的问题答案是、数据表告诉您在启动后不允许 VIN 降至 VCC 以下。
    保护功能应在发生故障时激活、而不是连续使用。
    VCC 大于8.3V 后流入 VIN 的确切电流没有特性、只是说它小于1mA。
    100V 非常接近 VIN 的最大额定值、可能不应用于直接为 IC 加电。
    您可以通过使用齐纳晶体管线性稳压器从100V 生成75V 电压来为 LM5039加电、并向 VIN 施加75V 电压。


    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您快速回复 John、

    我理解数据表说、不要让 Vin 降至 Vcc 以下、 数据表中的简化框图使其看起来像是 Vin 和 Vcc 之间的稳压器是一个简单的 LDO、在这种情况下、保护它的二极管可能允许 Vin 降至 Vcc 以下而不损坏器件。  我知道图表是非常简化的,因此,这是否可行的问题是怎样的。

    此致、

    Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jake、

    如果 VCC 由外部电源供电、内部 VCC LDO 稳压器将关闭。 因此、流入芯片 VIN 引脚的静态电流将非常低。

    如果 VIN 降至 VCC 以下、VIN 将被钳位至低于 VCC 的二极管压降。

    此致、
    王新