This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138HSFBEVM-029:UCD3138HSFBEVM-029:

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138HSFBEVM-029, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598695/ucd3138hsfbevm-029-ucd3138hsfbevm-029

器件型号:UCD3138HSFBEVM-029
主题中讨论的其他器件: UCD3138

大家好、《《使用 UCD3138HSFBEVM-029用户指南》》"A.5.2预偏置负载和负载同步启动"、告诉我们"这一特殊技术称为同步启动、用于增强 UCD3138控制转换器的并行启动性能。 此技术使用 GPIO 引脚作为 SYNC 引脚、该引脚将每个电路板连接在一起、以便同时启动、然后最大限度地减小不同转换器的输出电压差。"

我对同步启动的功能有疑问。如何设计硬件和 软件来实现同步启动功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AE 将很快回复您的 E2E 问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这很复杂。 该应用手册可供使用、但未在网站上发布。 请告诉我您的电子邮件地址、我可以将文档转发给您。

    谢谢、
    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,我的电子邮件是 zouyang90@163.com。期待您的邮件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,我的电子邮件是 zouyang90@163.com。期待您的邮件。