您好!
我找到了这篇文章:
并尝试遵循原理图。
遗憾的是、它无法按预期工作。
在小占空比值下、我的功率级的栅极脉冲看起来很好、没问题:
信号名称是根据 Brians 原理图选择的。
Brians 文章中的波形图不正确、原因是脉冲的正负面积必须相同才能实现足够的磁芯复位。
我个人想知道、在关闭驱动器后、Q2-D 电压不会上升到 Vdd_drive、这里大约为17V。 正如 Brian 描述了他的电路并且我理解、这个电压必须上升至 Vdd-drive 加上一个正向偏置肖特基二极管。
当我使用较长的占空比时、会设置某种磁通走漏。 我的内核56Vµs μ A、3µs 电压为17V、3.2µs μ A 应该可以、我的问题从2.4µs μ s 开始、这里使用了 μ s 脉冲。
此图中的第一个周期显示了饱和磁芯、这通过导通阶段末尾的电压下降来表示。 关闭后、Q2_d 上的电压会发生微小的变化、我们可以看到 Brian 曾说过什么、因此内核已正确复位?
下一个周期显示的行为与我们之前在较小占空比下看到的行为相同、下一个周期也是如此、但影响正在增加、并且磁芯再次饱和、然后是第一个周期。
磁通走漏发生了吗?
为什么电路仅在内核饱和后才复位内核(或多或少)? 在其他周期中会发生什么情况?
我尝试使用示波器的"路径"函数绘制初级绕组上的电压:
好的、次级电压(=我的功率级 Q1_G 的栅极)恰好是(计算得出的)初级电压的作用=>变压器正常吗? 次级电压不会受到某些故障的影响。 功率级工作正常。
有没有人知道这里会发生什么?
感谢您的帮助。
此致
Gerhard