This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:因为我可以#39;t 查找"TLV61021"webench 在网站中、我们是否可以使用"TPS61021A"webench 进行仿真?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597893/tps61021a-because-i-can-t-find-tlv61021-webench-in-website-may-we-check-if-we-can-use-tps61021a-webench-to-simulation

器件型号:TPS61021A
主题中讨论的其他器件:TLV61021

你(们)好,先生

因为我在网站上找不到"TLV61021" webench、我们是否可以检查是否可以使用"TPS61021A" webench 进行仿真?

这两个器件有何不同?

令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以将 TPS61021A 用于 Webench 仿真。

    唯一的差异是电流限制点。 其他则是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我在 Vin=1.2V/Vout=3.3V Iout=0.2A 时运行 TPS61021A webench。 但我发现电感器规格需要0.47uH IDC =6.7A。
    我是否可以知道为什么我们需要如此高的 IDC 电流? 因为我的输出电流仅为0.2A。
    我想使用电感器 VLS252008ET-R47N (Itmp=1.2A)。 还可以吗?
    令人很烦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您可以使用该1.2A 电感器。 这适用于您的应用。 webench 之所以推荐6.7A 电感  器、可能是因为它们的库中没有太多的电感器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们对 TLV61021 (TPS61021A 也是相同的)使能引脚逻辑电平有疑问。

    数据表显示 Ven_h 最大值为0.84V。 如果 Ven_h > 0.84V、则 TLV61021将处于不可预料的状态吗?

    令人很烦

                                                                                                

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、这意味着如果您要启用 IC、使能电压应高于0.84V。 如果使能电压低于0.84V、则存在无法成功启用 IC 的风险!