This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120A:I2C 未应答

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601840/ucd90120a-i2c-is-not-answering

器件型号:UCD90120A

我正在使用使用 UCD90120A 作为电压监控器的电路板。 直到三天前、电路板工作正常、我一直在为电路板加电时、UCD90120A 处理的所有电压域都保持关闭状态。 无电源正常输出上升、PMB_Alert 输出一直处于活动状态。

我曾尝试通过 i2c 与 IC 通信、但在读取时只会出现错误。 列出 i2c 总线上的所有器件时、UCD90120A 似乎具有正确的地址、但寄存器查询给出错误。

这些读数是在 Linux 中使用 i2cget 进行的、而连接的器件则使用 i2cdump 命令进行查询。


此致、


布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以将电路板连接到 TI USB 转 GPIO 软件狗并打开 Fusion GUI 以查看是否可以与器件通信?
    您能否向器件发送 PAGE 命令并使用此命令向我们共享波形?
    谢谢
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前 、我们没有 TI USB 转 GPIO 软件狗可以钩住我们的板、我们已经购买了一个、但在阿根廷进口产品的时间大约为三周、我们等不及这么长时间。

    是否有任何 I2C PMBus/SMBus 库可与 UCD90120A 通信? 了解 IC 是否处于活动状态。

    提前感谢。

    布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库需要 USB 转 GPIO 软件狗。
    3.3电源是否正常? 我只想确保 UCD 正确加电。

    您能否向器件发送 PAGE 命令并使用此命令向我们共享波形? 如果设备为 ACKed、则它仍然存在、否则会出现一些通信问题。

    谢谢
    Yihe