This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/UCD90160:UCD90160的 API / TI-Fusion-API-3.0.8.exe

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597601/compiler-ucd90160-api-for-ucd90160-ti-fusion-api-3-0-8-exe

器件型号:UCD90160

工具/软件:TI C/C++编译器

你(们)好

我需要 访问 UCD90160才能读取一些电压值。 我使用了.NET CodeSample1中的代码示例。
PMBusDevice.Discover()未找到 UCD90160。

是否有添加此 DeviceType 的配置? 由于所有特定代码都隐藏在 DLL 中、因此我无法执行任何操作。
如果我获得 PMBusDevice 类的源代码可能会有所帮助。 是否提供?

感谢你的任何帮助。

Andreas Helfenberger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    遗憾的是、我们不会分发我们的源代码。 但是、我们确实提供了 Fusion Digitial Power Designer GUI (v7.0.11)、您可以从支持 UCD90160的网站(www.ti.com/tool/fusion_digital_power_designer)下载该 GUI。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    是的、我知道"FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER GUI"是一款不错的工具、我已经使用过它。 但是、以任何方式控制 UCD90160对我没有帮助、也不是从另一个程序调用"digited_power_designer GUI"中的某些函数的方法。 我正在寻找.NET CodeSample1.exe 项目的有效替代产品。

    此致

    Andreas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI-Fusion-API-3.0.8仅支持隔离式器件、而不支持序列发生器(UCD90XX)。 要以编程方式控制 UCD90160、您可以使用 Fusion Digital Power Designer 命令行工具或使用低级 API (TI USB 适配器 API):

    1.要使用 Fusion GUI 命令行工具:下载最新的 GUI (7.0.11)并按照命令行工具帮助文件说明操作,该说明可在 GUI ->帮助菜单->文档和帮助中心找到

    。 要使用 TI USB 适配器 API:从自述文件和示例链接下载 API (www.ti.com/.../slvc460)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anne Ngo77
    非常感谢您的回答。
    同时、我成功配置了 slvc60/TI-USB-Adapter-API-2.0.7 C # API 项目、使其能够在 Visual Studio 2013下工作。 最新的 GUI (7.0.11)不适用于我的 UCD90160。 我现在再次使用版本2.0.166。 我已经在脚本中使用的命令行工具。

    对我来说、问题现在已经解决了、但我花的时间比预期的要多。