This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54318:关于 SS 电容器与 Vout 启动延迟时间之间的关系

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54218, TPS54318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601126/tps54318-about-relationship-between-the-ss-cap-and-vout-start-up-delay-time

器件型号:TPS54318
主题中讨论的其他器件:TPS54218

您好!

您能告诉我 SS CAP 和 Vout 启动延迟时间之间的关系吗?
请确认随附的文件。
e2e.ti.com/.../TPS54318-waveform.pdf

当更改 SS 电容器的电容时、
在输出电压开始前、延迟时间会发生差异。

我有两个客户的问题。
客户需要这些信息以形成 FPGA 电源 序列。

 延迟时间不同的原因。
SS 电容器与延迟时间之间的关系表达式。


此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    据我所知,这一点没有具体说明。 它取决于多个变量、其中一些变量是特定于应用的。 在 EN 上升沿、在 IC 将自身视为已启用状态之前、存在一些去毛刺脉冲和延迟。 则必须初始化带隙和其他内部电路。 此时、SS 电容器将开始充电。 如果 SS 电压增加到0V 以上、误差放大器将开始为 COMP 引脚 RC 网络充电。 当 COMP 引脚电压上升到最小钳位电压以上时、器件将开始切换。 这里最大的变量可能是 COMP 引脚充电时间、这在很大程度上取决于应用。

    有关 TPS54318的2A 版本的 TPS54218、请参阅此主题:
    e2e.ti.com/.../569234
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John - San、

    感谢您向我们介绍 抗尖峰脉冲时间。
    不过、在评估板上检查时、
    SS 电容器与 抗尖峰脉冲时间之间存在关系。

    SS CAP=2.2nF :抗尖峰脉冲时间为40uS
    SS CAP=0.01uF:抗尖峰脉冲时间为80us
    (只有更改的部分是 SS 电容器。)

    增加 SS 容量往往会增加去毛刺脉冲时间。
    您能 告诉我这个原因吗?

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不怀疑 SS 电容器大小有一些差异。  当我以前研究过这一点时、没有给出这种特征。  我可以再问一次、但我认为没有考虑到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John - San、

    感谢您处理此事。
    可使用 EVM 再现 SS 电容器相关延迟时间。
     请您再次查看此问题吗?

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以获取信息吗?
    客户需要这些信息进行设计。
    如果您需要更多信息,或者 我是否 应该澄清我的意见,
    请告诉我。

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VFB 和 SS 之间存在大约40mV 的失调电压。  因此、在误差放大器开始为 COMP 引脚充电之前、SS 必须充电至40mV、以超过最小钳位电压并启动转换器开关。  T = CSS *.04V/1.8uA。  这些是典型的数字。  可能存在一些差异。