This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51218:图20中的电容器和100欧姆功能电阻器约为0.1uF

Guru**** 2392905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598960/tps51218-about-0-1uf-capacitor-and-100ohm-resistor-of-function-in-figure20

器件型号:TPS51218

大家好、

 

我们的客户希望了解图20中的0.1uF 电容器和100欧姆电阻器的功能。

(那么、为什么需要0.1uF 和100ohm?)

如果您有任何信息、请告诉我们吗?

 

我还有一个问题。

我们了解、如果目标 VOUT 为1.1V (R1=5.6k–0.1k)、则应为"r1=5.5k Ω(5.6k–0.1k Ω)、r2=10k Ω"。

因为 VTT_SENSE 和 R1之间存在100欧姆(0.1k 欧姆)。

我的理解是否不正确?


 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您能告诉我这件事的进展吗?

    非常感谢您的验证。

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在不同的情况 下、稳压器设计不需要 R 和 C、只需按照基准设计计算 Vout、删除 R-100和0.1uf 即可。

    并 将 FB/FB-GND 差分线路从 Vout 和 Vout-GND 路由回 IC。

    此致、

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuchang - San、

     

    感谢您的回答。

    根据您的评论、我知道即使我们设计遥感电路、我们也可以删除100欧姆和0.1 μ F。

    我的理解是否正确?

    如果是,为什么在图20中放置“100欧姆和0.1uF”?

    即使不放置这些部件、也不会发生邪恶吗?

     

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanemaru - San、

    是的、我认为可以针对应用删除100欧姆和0.1 μ F。

    实际上、我不知道为什么这两个组件显示在布局指南中、 这是一个旧的成熟器 件、您可以看到 EVM 设计、DS 中的参考设计和仿真工具设计都没有安装这些电路。 我检查了一些内部数据库、但也没有发现  任何与此电路相关的问题。

    此致、

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YUchange-San、您好!

     

    感谢您提供信息。

    那么,“100欧姆和0.1uF”是错误吗?

     

    很抱歉、当您忙时会让您感到不安。

     

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanemaru - San、

    让我们将此作为我 的 IMI-SAN 电子邮件、首先保留 RCC 纹波注入电路、

    根据用于确定是否需要安装它们的输出电容器的 ESR。

    此致、

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuchang - San、

    感谢您提供信息。

    我非常感谢你的合作。

    此致、

    Kanemaru