This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF6025:REF6025

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: REF6025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603427/ref6025-ref6025

器件型号:REF6025

尊敬的先生,请回答

我想使用 REF6025对  电压控制振荡器 JT53LV (16 MHz)进行电压控制。 振荡器具有用于馈入1.5V+/- 1V 电压的控制输入。  我想使用电位器调节此电压、REF6025的电压将施加到电位器上、而 电位器的电压将施加到 VCO 上。 温度范围:-40°C 至+60°C

问题:我能否使用 C LOAD 电容器(请参阅 REF6025数据表的第9.3.4项) 10微 F 陶瓷电容器- GRM188R60J106ME84?  我不关心要放置哪种电容器、但我无法确定如何选择 ESR。  所需的 ESR 值太小、无法选择合适的电容器。  

TIA。

此致、

Vladimir Naumenkov

www.agat.by

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladimir、

    您建议的电容器具有适当的 ESR、以确保稳定性(在低频时很重要)。

    如果尺寸不是问题、我建议将0欧姆电阻器与电容器串联以调整 ESR。

    此致、Diego Lewis