This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2300:未在设备管理器中检测到

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602386/ev2300-not-detected-in-device-manager

器件型号:EV2300

您好!

我已通过随附的 USB 电缆将 EV2300与 PC 相连。

我已安装 TI 网站上提供的 EV2300驱动程序。

但在设备管理器中未检测到它。

我的系统配置:Windows 10、32位

是否有人能为我提供合适的驱动器、以便能够检测到 EV2300?

谢谢

Ritul Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ritul

    请在下面的链接中使用此驱动程序并以管理员身份运行。
    e2e.ti.com/.../458983.aspx

    希望这对您有所帮助

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    我尝试了该驱动程序。 但它没有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看您是否可以在不同的计算机上进行测试。
    谢谢
    Onyx