This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27GDK000EVM:GDK 和 BQ25731EVM 连接

Guru**** 2373240 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603091/bq27gdk000evm-gdk-and-bq25731evm-connections

器件型号:BQ27GDK000EVM

您好!

如何通过 ExtLoad+/Extload- GDK 终端将 EVM 连接到监测计?

我想确认应该在 GDK 上的 ExtLoad+/ExtLoad-端子上和 EVM 上的 SYS/GND 端子上进行连接?? 而不是 EVM 上的 Vbus/GND eerminal?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 你(们)好

    本文档介绍了如何将 EVM 连接到 GDK。 您可以跟踪其中的连接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我检查了该文档。

    将 EVM 的外部负载/充电连接器连接到 GDK 的外部负载+/充电器+(J4)和外部负载–/充电器–(J8)连接器。

    在该部分中、未指定应连接 EVM 的哪个部分、因此我尝试将其连接到 EVM 中的 SYS/GND、看起来正常工作。

    另一个问题是、我尝试通过将 bqstudio - gdk 选项卡中的充电电流设置为1000mA 来为状态极低的电池充电。 但实际电流仅约为~470mA。  它是否以某种方式限制在500mA? 为什么我们不会接近1A、即使这样设置也是如此?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的电池容量是多少? 充电器是否已经处于最大充电电压、因为如果是这种情况、电流已经开始逐渐减小。
    谢谢
    Onyx