This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4140:有关 Vout 压降的问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601755/lm4140-question-about-vout-drop

器件型号:LM4140
Thread 中讨论的其他器件:TL431

尽管客户希望 为 LM4041CEM3X-ADJ 提供7.5V 至3.8V 的输入电压、但随附的仿真结果小于2V 的输出电压。

我认为电流足够(IRMIN (max)< 60uA μ A)、但实际测量值也小于2Vout。  

如果在随附的原理图中发现原因或错误、请告知我。

e2e.ti.com/.../WebenchReportsServlet.p3.8A.pdf

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    LM4041-adj 是共阴极并联基准、而不是 TL431等共阳极。  

    输出电压公式可在数据表的下面的图19中看到。 请注意、该比率为 R2/R1、而不是 R1/R2。

    您应该翻转 Rfbb 和 Rfbt。

    此致、Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    圣地亚哥-圣

    感谢你的答复。

    很抱歉添加了、

    尽管随附的报告只是示意图、但输出电压有所增加。

    正常工作吗? (我认为 Vout 将为1.24V、但结果不同)

    e2e.ti.com/.../WebenchReportsServlet_5F00_P1.2A.pdf

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satosi-San、

    正如我在上面提到的、LM4041是共阴极并联基准、而不是 TL431等共阳极。

    如果您查看上面的公式、您可以看到 R2需要为零、以便增益为1、而不是 R1。 因此、REF 引脚需要短接至阳极(接地)而非阴极。

    此致、Diego Lewis