This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 由 CAN 控制的 LCD

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL, ENERGIA, SN65HVD257EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595585/can-controlled-lcd

主题中讨论的其他器件:EnergiaEK-TM4C123GXLSN65HVD257EVM

我正在为其中一个项目寻找一个由 CAN 控制的 LCD。 是否有人知道市场上是否提供此类 LCD? 如果不是、我需要使用 MCU 将 CAN 消息转换为 RS232或 LCD 所需的任何内容。 有什么建议吗?

谢谢、

-Kash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kash、

     首先,对迟迟不作出答复表示歉意。  您知道、TI 没有 LCD、而且由于您询问的是具有 CAN 接口的 LCD、我假设您的设计已经具有具有具有 CAN 接口的 uC 或处理器、这是正确的吗?

    我们的 TM4C 系列处理器具有2个 CAN 接口,例如 :www.ti.com/product/TM4C1290NCZAD。  有许多参考设计、其中一些使用 LCD 进行显示。  向下滚动页面至相关设备部分;在列表中,有一个完整的数字标牌部分:  www.ti.com/solution/digital_signage 。  我不知道他们中是否有人将 CAN 用于 LCD 接口、因此您可能需要搜索其中的几个设计来确定 LCD 接口。  我亦会在这方面作更多查询,看看是否有现成的东西。

    此致、

    ~Leonard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    P.S.还有一个 E2E 主题讨论 LCD: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/tiva_arm/f/908/p/581119/2133211。 也许仔细查看此主题中引用的 WAVESHARE 链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我搜索了 DigiKey。 它们列出了1、736个 LCD 显示屏。 没有列出具有 CAN 接口。 它们具有 SPI、I2C、UART、并行、HDMI、 VGA、USB 和其他一些设备。 我怀疑您需要选择适合自己用途的显示屏、并使用具有 CAN 接口和适合您的显示屏的接口的微控制器、该接口将 CAN 消息转换为显示屏所需的信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leonard、
    感谢您的回答。 到目前为止、我还没有找到任何具有 CAN 接口的 LCD。 我想我需要选择合适的 LCD 并制作自己的支持 CAN 的 LCD。
    您是否知道 TM4C 系列是否能够通过 Matlab / Simulink 进行编程?
    我是否可以购买任何 TM4C 试验板并对我的设计进行测试?

    谢谢、
    -Kash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、
    你是对的、到目前为止我还没有找到任何东西。 我计划选择合适的 LCD 并使我自己的 CAN 启用 LCD。

    此致、
    -Kash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kash、

    您计划使用哪种类型的 LCD 屏幕?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kash、

    TM4C 系列具有连接大多数 LCD 显示屏所需的 CAN 和接口。 您没有提到要控制的 LCD 显示屏的尺寸或类型。 低端 TM4C 器件系列 TM4C123x 器 件具有一个低端开发板 EK-TM4C123GXL Launchpad。 它具有与 Kentec QVGA Booster Pack 兼容的 G桩 引脚接头。 您需要连接一个 CAN 驱动器芯片。 TivaWare 驱动程序库中提供了一些适合此显示的良好示例程序。

    另一个选项是 DK-TM4C123G 开发套件。 它更昂贵、但已经具有 CAN 驱动器和96 x 64彩色 OLED 板载显示屏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kash、

    MathWorks 为 Energia 提供了一个嵌入式编码器目标、该目标支持 MSP430G2和 Tiva TM4C123G。

    http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/54929-embedded-coder-target-for-energia

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brian、听起来我会购买 EK-TM4C123GXL 并使用它。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、
    您的帖子非常有用。 我将购买 EK-TM4C123GXL 和 Kentec QVGA Booster Pack 一起使用。
    您提到"我需要连接 CAN 驱动器芯片"、这是否意味着 EK-TM4C123GXL 不附带 CAN 收发器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没错。 EK-TM4C123GXL 没有 CAN 收发器。 您需要的内容如下:
    www.amazon.com/.../B01L47TLVQ
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    我认为是这样、我将 SN65HVD257EVM 用于其他项目。  

    再次感谢、