This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:BQ25504类型的 MPPT

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25504, BQ25570, BQ25505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598743/bq25504-bq25504-type-of-mppt

器件型号:BQ25504
主题中讨论的其他器件: BQ25570BQ25505

很棒的酒店

我有疑问、MPPT 的 Bq25504算法是什么? 扰动观察、增量电导还是恒定电压?

谢谢你。

Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Roberto:

    bq25504、bq25505和 bq25570都对 MPPT 使用恒定电压算法。

    IC 每隔16秒(典型值)就会打开输入并测量输入端的开路电压。 然后、用256ms (典型值)根据 VOC_SAMP 引脚上的电压计算 MPP。 该电压是一个基准、用于确定将输入调节到的开路电压百分比。 该电压由外部电阻器设置。

    还有其他问题可以帮您解决?

    此致、

    Joe