This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:降压、降压-升压和升压的运行模式转换

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LM5175EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597801/lm5175-operation-mode-transition-of-buck-buck-boost-and-boost

器件型号:LM5175

我想知道运行模式转换时序。

LM5175具有三种工作模式:降压、降压/升压和升压。
什么是转换触发器?

例如、当 VIN 和 VOUT 之间的电压差变为 xx V 以下或占空比更高 xx %时、LM5175从降压模式转换到降压/升压模式。

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    主触发器为 LDRV1/2脉冲宽度。 以下文档提供了更详细的说明:
    www.google.com/.../US20150229215

    谢谢、此致、
    Vijay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay-San、

    请您回答。
    我检查了您的 URL、但看不到图。 如果您有材料、请分享。

    我理解为:

    当 LDRV1导通时间减少且低于最小 OFFT 时间时、LM5175运行模式从降压转换为降压/升压。
    当 LDRV2导通时间增加并且它增加了超过最小导通时间时、LM5175运行模式从降压-升压转换为升压。

    我的理解是否正确?
    但是、LM5175没有 LDRV1最小关断时间和 LDRV2最小导通时间。
    请告诉我这些参数。

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki-San、
     
    有关详细信息、请观看视频 "同相降压/升压内幕揭秘" https://training.ti.com/under-hood-noninverting-buck-boost-converter?cu=1127843

    幻灯片13-15.
     
    希望这会有所帮助。
    此致、
    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay-San、

    感谢您的回答。
    描述的最小接通计时器为250ns、但根据我对 EVM 的测试、LM5175似乎在输入电压为30V 时进行降压/升压操作。

    EVM 输出电压为12V、Fsw 为300kHz。 我认为、在输入电压为30V、输出电压为12V 时、LDRV1导通时间超过250ns。

    为什么升压 FET 工作?

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasaki-San、

    您能否分享您观察到的条件和 SW1、SW2波形。

    您还在使用哪款 EVM?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay-San、

    我使用了 LM5175EVM。 (用户指南:SNVU440)

    我连接 SW1和 SW2的波形。 CH1是 SW1、Ch2是 SW2。
    根据波形、Q2和 Q3都有导通周期。 似乎不是升压操作。

    VIN=30V

    e2e.ti.com/.../VIN-30V.TIF

    VIN=15V

    e2e.ti.com/.../VIN-15V.TIF

    VIN=10V  

    e2e.ti.com/.../VIN-10V.TIF

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    恐怕由于 SW2节点上的振铃过多、此器件会损坏。 要解决此问题、请执行以下操作:

    1.在 CBOOT2上放置一个齐纳钳位

    2.更换控制器 IC。

    http://www.edn.com/Pdf/ViewPdf?contentItemId=4441467 (图5和10)对此进行了说明。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay-San、

    我连接另一个板波形。

    这与 EVM 的情况不同。  输出电压为6V、Fsw 为400kHz 设置。

    当输入电压为10V 时、它仅是降压操作。

    当输入电压为9.9V 和6.8V 时、它将变为降压/升压操作。 并且 fsw 不稳定。 这是预期的操作吗?

    当输入电压为5V 时、它是降压/升压操作、但 Fsw 是稳定的。

    您能解释一下上述行为转换吗?

    e2e.ti.com/.../LM5175-waveform.pdf

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kohei-San、

    您能否共享原理图?