This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691-Q1:我需要 TPS92691-Q1的示例基准设计

Guru**** 2812755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603422/tps92691-q1-i-need-a-sample-reference-desgin-of-tps92691-q1

器件型号:TPS92691-Q1

尊敬的 TI 团队:

 我有 一个项目 Vin 9~16V、Vout 12~15V,Iout 1A~1.2A、降压/升压拓扑。

 我认为数据表中的典型应用包含太多的相关器件、您能给我一个只能存档基本功能的简单应用吗?

我的邮件:henrysh.li@arrowasia.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    您可以参阅:

    它在没有 PWM 调光 FET 的情况下进行了简化、如果您将 LED 灯串的阳极连接到 LED+、并将灯串的阴极连接到 C10的正极端子(输入)以形成降压/升压、则会按照您的需要进行操作。 如果您需要进一步简化、可以执行以下操作:

    1.如果没有 EMI 要求,则可以短接除 L2以外的所有 L。

    2.如果不需要模拟调光、只需使用分压器将 VCC 的电压设置为 IADJ、然后删除 R16、R17和 C28。

    该电路应该适合您、如果需要、您可能会减少电容器的数量。 如果没有汽车要求、您还可以选择非 Q 级组件。

    此致、

    克林特