This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/LMR14006:webench /模型出错

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594273/webench-tools-lmr14006-error-in-webench-model

器件型号:LMR14006
主题中讨论的其他器件:LM5166

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

此器件的 webench 中必须存在错误。

尝试复制数据表中的设计条件 WEBENCH 指出设计会不稳定:

相反、对于新设计、当我将最小输入电压从12降低到10时、我会违反最小导通时间:

但这肯定是错误的、因为最短导通时间取决于最大输入电压、而40V 时这已经是错误的:

D = 5.5/40 = 13.75%=> TON = 70ns < TON_MIN = 95ns!!

BR、

GPEDomotica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外:对于新设计、如果 TON_MIN 仍为95ns、则该特性可用于 LMR14006X。
    但是、数据表仅为 LMR14006Y 指定 TON_MIN:您能否确认 LMR14006X 具有相同的 TON_MIN = 95ns?

    BR、GPEDomotica
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1、对于不稳定的问题、webench 根据第12页的等式1设计电感器、所以如果 Iout 目标值仅为0.1A、L 将非常大、电感器过大将损害相位裕度、这可能会引起不稳定的风险。 因此、最好的方法是将 Iout 更改为600mA、这样设计就可以了。
    2.对于 TON_MIN、LMR14006X 具有相同的 TO_MIN=95ns。 我不确定您在这里提出的问题是什么。 对于40Vin、5Vout @ 2.1MHz、它肯定会触发 TON_min
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    感谢您的快速回复。

    1.对、但该产品的强度似乎具有良好的轻负载效率。 这意味着、如果我设计600mA 电流、我仍然可以在100mA 电流下长时间可靠地使用它。 我想、由于电感器值较低、电流限制可能会激活脉冲跳跃模式、但这应该毫无风险地工作、对吧? 那么 WEBENCH 可能不是真正的优化。

    2A。  对于40Vin、5Vout @ 2.1MHz、它肯定会触发 TON_MIN:正确、这意味着 WEBENCH 为什么在第一个屏幕截图中不能识别这一点、Vmax 是40V?

    2b.  LMR14006X 具有相同的 TO_MIN=95ns:这意味着40V 输入电压和5.5V 输出电压@1.29MHz TON_MIN > 110ns、这意味着 LMR1400X 能够正常工作。 但 WEBENCH 不建议使用该器件!

    BR、Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vinvenzo、
    1.是的、您可以将其设计为600mA、并仅将其用于100mA。 在脉冲跳跃模式下运行不存在风险。
    2A。 第一个屏幕截图中的最大值为15V、因此没有问题。
    2b. 您的输入/输出要求是什么? 该工具可能存在问题、我们将与团队进行核实。 您可以找到该器件、打开设计并再次输入所需的资源、以重新创建电路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Luke!

    1.完美,谢谢!

    2A。 在第二个屏幕截图中、Webench 提出了一个具有 LMR14006Y 和最大输入电压40V 的设计。 由于最短导通时间、这将不起作用、如前所述。

    2b. 我的要求位于第三个(最后)屏幕截图中。

    我将使用 LMR14006X 设计笔和纸张、因为它是符合我的规格的最佳器件。 我无法使用 Webench、因为它找不到该部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vincenzo、
    我很确定 LMR14006X 可以满足此类设计要求、但不确定工具为什么会警告错误。 我使用 LMR14006X 创建了12V~36V->5.5V/600mA 的设计。 该电路还应符合您的要求。
    webench.ti.com/.../SDP.cgi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GPEDomotica、您好!
    我们目前正在对此进行研究。 我们会回来的。

    此致、
    Gerold
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    关于脉冲跳跃模式的另一个问题:

    我想设计符合 CISPR 22 B 限制的输入和输出滤波器、例如、遵循 http://www.ti.com/lit/an/snva489c/snva489c.pdf 中描述的经典方法

    如何考虑脉冲跳跃模式导致的传导发射?

    例如、如果我们设计600mA 的纹波为30%、则当电流低于90mA 时、我们将处于 DCM 模式。

    对于30mA、我们将处于脉冲跳跃模式、例如、主音调的次谐波将出现在输入电流频谱中。

    我的问题是:

    1. 是否有用于评估这些次谐波的指南或应用手册?
    2. 我们是否可以说、如果转换器在最大输出功率和最低输入电压下符合 CISPR 22 B 标准、那么在深度脉冲跳跃模式下工作时也将符合该标准?
    3. 在 COT 模式下使用 LM5166等器件是否更好以确保 EMC 合规性?

    感谢你的帮助、

    BR Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GPEDomotica、您好!

    感谢您使用 WEBENCH 并将其提请我们注意。 是的、您是对的、对于 Vin_Max = 40V 的 LMR16006Y、WEBENCH 设计不应该创建、因为它违反了您在注释中指出的 IC_MIN_Ton。 我们已修复此问题并发布了对生产的最新更改。 此外、请注意、在开关频率和环路补偿方面、LMR16006X 和 LMR16006Y 是两种不同的器件。 但是、它们的最小 Ton 是相同的(也在其数据表中突出显示)。

    请继续并再次尝试上述测试条件、如果您有任何疑问、请告知我们。

    谢谢、
    哈迪
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vincenzo、很抱歉耽误您的回复。 由于脉冲跳跃模式下的电流脉冲很小、因此亚有害物质的能量很小。 根据我的理解、即使输入滤波器在低频时的衰减较小、在脉冲跳跃模式下也能更轻松地通过测试。 此外、在深度脉冲跳跃模式下、频率将降至150kHz 以下、CISPR22对低于150kHz 的频率没有限制。