This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92638-Q1:TPS92638-Q1 REF 和 STOP 引脚设置

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92638-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603155/tps92638-q1-tps92638-q1-ref-and-stop-pin-setting

器件型号:TPS92638-Q1

尊敬的支持团队

请在不 使用 开关 LED 电流功能时教授 REF 和 STOP 引脚的设置?

此致

永川体野郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tomohiro-san、

    TPS92638-Q1中有两个基准引脚、一个是 REF、另一个是 REFHI。 REFHI 通常由 STOP 引脚控制、我想您指的是 REFHI、对吧? 如果是、您可以将 REFHI 保持浮动。 对于 STOP 引脚、由于该引脚上只有一个弱下拉电路、建议在 GND 上添加一个100k Ω 的下拉电阻器。