Other Parts Discussed in Thread: LM25117, UC3824, UCC20225, UC3823, UCC21521, UC1823, UCC28C40
您好!
我之所以写信是因为我找不到符合我需求的 TI 产品。
我正在为输入电压高于1kV 的 HV 应用设计降压拓扑前置稳压器。
对于此应用、我正在寻找具有以下特性的集成降压控制器:
-同步降压(首选二极管仿真)
-平均 或峰值电流模式控制
-可通过同步引脚或振荡器引脚(Rt/CT)同步开关频率
-开关频率~100kHz - 300kHz
工作温度:-40...125°C
我可以找到的所有控制器似乎都需要直接连接到转换器的开关节点、这当然会施加超出任何额定值的电压。
您能否推荐符合这些要求的产品?
是否可以将诸如 LM25117之类的控制器上的 SW 引脚钳位到额定参数、并使用外部栅极驱动器?
控制器与它在 SW-Node 上感测到的电压到底有什么关系?
根据给定的器件说明和内部方框图、我无法推导出此信息。
如果可以针对这个问题提供一个集成解决方案、而无需围绕一个不能100%安装的 IC 开发特殊电路、我会非常高兴。
提前感谢您、
托比亚斯