This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:需要 BQ76PL455A-Q1_帮助

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: INA282-Q1, BQ76940, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596895/bq76pl455a-q1-bq76pl455a-q1_-help-required

器件型号:BQ76PL455A-Q1
主题中讨论的其他器件: INA282-Q1BQ76940BQ78350-R1

尊敬的支持团队:

我使用的是 TI 芯片编号  bq76PL455A-Q1打造我的 BMS。 我对此有几个问题。

此芯片是否支持电流测量? 我在参考设计中找不到该信息。

在该参考设计中、没有有关温度测量的信息。 是否有用于将热敏电阻连接到芯片的端口?

我还无法找到包含所有组件和电池的完整参考设计、如其他 TI 芯片数据表中所示。

 

请向我提供相关信息。

 

此致、

Pratik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pratik、您好!

    芯片本身不支持电流测量。 为此、您可能需要感应电阻器 INA、还可能需要信号调节、具体取决于您需要的性能。 我们可以提供许多解决方案、从简单和低性能("足够好")到复杂和高性能。

    对于业余级别项目、向 AUX 引脚报告感应放大器可能"足够好"、即使对 OC/UC 的保护相对较慢。 向基于 MCU 的 ADC 或专用电流感应解决方案报告的速度会更快(TI 在 web...it上提供了许多电流感应解决方案、旨在查找符合您要求并进行相应调整的解决方案)。 您可能需要 TIPD-121参考设计等工具(www.ti.com/.../tipd121)

    对于 OEM 或专业级项目、系统性能可能要求更复杂的方法。 TIDA-03040 (www.ti.com/.../TIDA-03040)之类 的器件可能更适合您。

    在我们的 EVM (TIDA-00717: www.ti.com/.../TIDA-00717)上、接头 J2连接到 AUX 引脚。 这些通常用于热敏电阻连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、David、
    感谢你的答复。 它真的很有帮助。 实际上、我在该链接中找到了一些用于我正在使用的芯片的铁氧体设计。
    www.ti.com/.../TIDA-00717 文档

    但是、我无法找到完整设计的原理图、我可以对其进行修改以用于温度传感器和电流测量。 您能帮我解决这个问题吗?

    此致、
    Pratik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、David、
    我已经从 TI 样片中选择了这个 INA (INA282-Q1)。 我希望采用1m Ω 的阻值电阻。 对于阻抗电阻器、我将使用如芯片 bq76940中所示的电容电阻阵列。 我使用相同的电阻和电容值。 您能不能浏览一下设计、并告诉我是否需要更改某些内容。 (如果使用 INA、我是否需要电阻、电容布置?)

    此致、
    Pratik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、David、
    我有另一个关于我用于制造 BMS 的 bq76PL455A-Q1芯片的问题。 我想为48V 100Ah 系统(13节串联电池)制作 BMS。 我已从芯片制作的演示板中获取参考设计和 BOM (网站上提供的所有数据)。 我的问题是、如果我设计的是100Ah 系统、假设演示板是为16S1P (16系列、1并联)系统设计的、那么我需要对组件进行何种更改。

    谢谢你。
    此致、
    Pratik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratik、

    由于系统原因、监护仪不应"看到"高电流。 它仅测量电池电压(因此、并联电池= 1个"实际"电池)。  从监视器的角度来看- 1Ah 或100Ah  大致相同、我们 观察电池 OV/UV 和 OT/UT。

    电流感应 解决方案似乎可以... 您所说的电容器 是差分滤波器(与 感应电阻器并联的电容器)和共模 滤波 器(两个电容器在电阻器任一侧为两个 GND)。 如果有任何问题、我会说在 PCB 中包含封装、以便您可以在需要时填充它们。

    我会 提醒您几个注意事项... 请务必小心操作此系统、因为它具有足够高的功率、可造成严重损坏。 请确保不要 将相对"死"的电池与相对"满"的电池并联、因为它会将电流转储到充电量较低的电池中并 可能造成危险。

    此外、确保感应电阻器的感应路径尽可能匹配、尽可能短且远离 噪声源。 我认为、它们在您选择的 INA 的数据表中有一个示例。

    如果您更了解您的系统要求(高侧/低侧、精度要求、带宽要求、最小/最大 充电/放电电流等),我认为 值得前往此论坛(e2e.ti.com/.../931 )并向团队提问。 我认为这是正确的论坛、他们应该对这些器件有更多的经验、这意味 着他们应该能够比我更好地帮助您。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、David、
    感谢你的答复。 您能否详细说明将相对较好的电池与相对死的电池并联的建议?
    我已经读出、正常和不良电池将平衡、有效电压将显示为并联串的总电压。 您是否有相关文献或更多信息?

    另外、我发现了一个 TI 芯片、有一个同时进行电压、电流和温度测量的芯片。 它还具有被动均衡功能(www.ti.com/.../toolssoftware)。 这正是我要找的。 您能否确认我的理解是否正确?
    在该芯片中、最大输出电流为20A (原理图/方框图)。 但是、MOSFET 额定值大于200A。 我希望具有50A 的输出。 我是否应该进行任何设计更改才能实现它?

    此致、
    Pratik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pratik、

    以某种过于简化的方式来考虑它:

    您有两个电压源、一个为3.8V、另一个为3.6V。 如果您直接并联两个连接器、则可能会产生非常高的电流、因为只有连接器电阻在两个连接器之间。 该电流可能超过电池的安全电流。


    您有器件型号吗? 链接似乎已断开。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常感谢您的回复。  

    该芯片被描述为: bq78350-R1 CEDV 锂离子电量监测计和电池管理控制器配套产品

    bq769x0电池监控 AFE

    此致、

    Pratik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratik、

    我注意到的一点是、AFE 系列仅支持高达15S 的电流。 如果您愿意减少电池节数以满足这一要求、我认为该芯片 组将非常适合您的需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、David、
    没错。 我使用的是13节电池。 一切都好。 我之前仍然有一个问题、在这个芯片中、最大输出电流为20A (原理图/方框图)。 但是、MOSFET 额定值大于200A。 我希望具有50A 的输出。 我是否应该进行任何设计更改才能实现它?

    此致、
    Pratik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratik、

      FET 选择背后的原因 是 、它们应该 具有 极低 的 Rdson  、从而产生较大的电流额定值。 较低的 Rdson 意味着     保护器 FET 的效率损耗更低、   并且电池的"接地" 与系统的接地更接近(  电势之间的阻抗更小)。

       这不是我支持的部件、 但是、电  流测量似乎  是通过 库仑计数          器完成的、因此只要您的感应电阻器和电流不超过 CC 的最大输入额定值、我看不到您无法调节感应电阻器的原因。      不过、我认为这是它自己的帖子的主题、因此 您可以从更熟悉 器件的工程师处获得支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、David、
    感谢你的答复。 是的、我认为可以根据我们的要求调整检测寄存器、它应该正常工作。 如果我们缺少一些东西、我可以单独为这一主题添加一个主题、以便获得其他一些潜在客户。

    此致、
    Pratik