This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92638-Q1:低输入电压下的 TPS92638-Q1故障功能

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92638-Q1, TPS92830-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600381/tps92638-q1-tps92638-q1-fault-function-at-low-vin

器件型号:TPS92638-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS92830-Q1

尊敬的支持团队

是否可以在 不检测低电压(升压到电池)故障的情况下使用 TPS92638-Q1?

据我了解、如果故障引脚设置为 H、则可以 在低电压下禁用保护、但也会禁用短路/开路保护。

◆规格

・Vin:10~16V

・输出电压:3LED×4串 (VF 3V)

・输出电流:140mA/灯串

・短路/开路 LED 保护需求。

此致

永泽弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    拓扑宏您好!

    对于 TPS92638、即使将故障上拉、短路/开路保护仍然有效。
    根据您的描述、我的理解是您希望在低输入电压下禁用诊断。 我的理解是否正确?
    如果您想在低输入电压下禁用开路诊断、我们还提供了 TPS92830和 TPS92610的其他选项(样片现已推出、今年推出 RTM)。
    温馨提示、请务必检查设计中的热性能、因为一个器件无法以140mA 的电流驱动4个灯串。
    如有任何问题、请随时与我联系。 谢谢。

    此致、
    谢利·何
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirley - San

    感谢您的快速响应、很抱歉缺少信息。

    需要 在低输入电压下禁用诊断。

    但也需要全部 通道关断。(连带失效) 发生开路和短路 LED 时。TPS92638-Q1能否做到这一点?

    对于热性能、我将 建议 SW 稳压器生成 TPS92638的输入电压。

    此致

    永川体野郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tomohiro-san、

    TPS92638-Q1诊断功能无法禁用、但 TPS92638-Q1可以在发生 LED 开路或短路时肯定实现连带失效功能、您只需要将 FAULT 引脚保持在悬空状态、详细信息请参阅 TPS92638-Q1数据表中的故障表。

    正如我提到过的、我们有一个新器件 TPS92830-Q1、它具有在低输入电压期间禁用 LED 开路诊断的功能。 详细信息、您可以联系我们的销售部门寻求支持。