This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3435:LED 电流和电感值设置

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601653/lm3435-led-current-and-inductor-value-setteing

器件型号:LM3435

我想确认 LED 电流和电感器值的设置。

对于最小 LED 电流50mA、我们需要通过电阻器 IREFx 和 LED 电流寄存器将 LED 电流500mA 设置为50mA?

是这样吗?

如果正确、我有一个电感值问题。

在本例中  、公式(12)的 ILED (min)是否  为50mA?

我认为电感值是受限的 IRIPPLE (max)- IRIPPLE (min)(需要300mA 的最小值)。

是这样吗?

此致、

Atsushi Yamauchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atsushi、

    我已联系合适的人员来回答您的问题。 但这是世界大部分地区的周末、如果需要一点时间、请耐心等待。 谢谢。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yamauchi-San、

    我建议将标称 LED 电流设置为500mA、因为我们使用该器件测试的最小全电流电平为500mA。
    如果您需要较低的输出电流、可以尝试通过 I2C 寄存器减小该电流。

    我们没有在峰峰值电感器纹波电流小于300mA 的情况下测试任何设置。

    如果您的客户想要尝试、他/她可能会尝试使用100mA 峰峰值纹波电感器电流来维持 CCM。 这样做、增加电容器 CR、CG 和 CB 可能会有所帮助。 注意:这未经测试、我们不能保证它是否仍然正常工作。

    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Issac-San:

    感谢您的建议。

    我有疑问。

    客户将电流设置为50mA 至400mA。

    在这种情况下、它们是否可以使用超过300mAp-p 的电感纹波电流?

    我知道他们应该将寄存器设置为较低电流、而工作模式将是 DCM、用于通过寄存器设置较低电流。

    如果它们可以在50mA 至400mA 范围内使用超过300mAp-p 的纹波电流并设置寄存器、我将估算电感值。

    此致、

    Atsushi Yamauchi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yamauchi-San、

    我想您可以尝试在设置中使用300mA p-p。
    我发现一条来自 ex-HKDC 的测量记录、该记录在1.5A 电平下测量 I2C 代码0001 < 0.1mA。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Issac-San:

    感谢你的答复。
    我将为300mA p-p 设置压差值

    此致、
    Atsushi Yamauchi