This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6C598-Q1:TLC6C598-Q1可用的 PWM 调光比

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594397/tlc6c598-q1-tlc6c598-q1-available-pwm-dimming-ratio

器件型号:TLC6C598-Q1

您好!

下面让我确认一下。

--

'当数据为高电平时、DMOS 晶体管输出能够灌入电流。 该引脚还可用于全局 PWM 调光。"

根据数据表、上述"8.3.7输出控制"中的描述。

这意味着用户可以对 LED 执行 PWM 调光。

但是、没有关于 PWM 调光比的说明。

我认为该规格与"RCK"引脚的交流规格有关。 (例如、如果用户 需要 PWM=100Hz、带10位(1024灰度梯度)、 则"RCK"的频率应为102.4kHz。 (我不确定102.4KHz 是否可用于"RCK...")

但是、数据表中也没有介绍"RCK"的规格。

那么,您能告诉我灰度有限制吗?

此致、

Machida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您不能对我的上一个问题发表意见,请您至少确认以下问题吗?

    *关于"RCK"是否有任何限制?
    尤其是、我们想知道 RCK 脉冲的"导通时间"是否有限制。

    此致、
    Machida
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    让我更改我的问题。 首先、请确认以下问题。

    *是否也可以向 RCK 引脚输入与 SRCK 相同的"接通时间"?

    提前感谢、
    Machida
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LED 驱动器团队、

    是否有人可以关注此主题?

    我们正在等待评论、向客户推荐此器件。

    此致、

    Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 PWM 调光、有两种方法可以实现此功能。 如果所有8个通道都需要调暗、则可以使用 G 引脚来实现这一点。 另一种方法是使用串行接口打开所有关闭通道、如数据表所示、时钟频率最大为10MHz、最小数据写入时间约为1us、因此100KHz RCK 频率没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anda-San:

    感谢你的答复。

    >因此100KHz RCK 频率没有问题。

    它是对占空比还是最小导通时间有任何要求?

    一般而言、我 想 RCK 是 MCU GPIO 的输入、因此我想确认这一点。

    提前感谢、

    Machida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如您所知、如果使用 RCK 开启/关闭通道来实现 PWM 调光、则开启/关闭时间至少为8位+锁存时间、1us 就足够了、因此可以实现1us 准时、我是否知道客户对准时的要求是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安达-圣、

    感谢你的答复。
    >我是否可以知道客户的准时要求是什么?
    我可以向您发送客户的章程。 但这包括客户信息、因此我将私下发送电子邮件。

    此致、
    Machida