This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61220:以高达6V 的输出电压运行器件

Guru**** 2810785 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV61220, LM3481, PMP20212, TPS61220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603126/tlv61220-operating-the-device-with-an-output-voltage-of-up-to-6v

器件型号:TLV61220
主题中讨论的其他器件: LM3481PMP20212TPS61220

你(们)好

我需要一个输入范围为1.8 - 3.7V 且输出电压为6V 的超低功耗升压转换器。 TLV61220仅具有建议的最大值 输出电压为5.5V。 所有其他参数都可以完美匹配。 是否允许使用输出电压为6V 的器件? (绝对最大值 额定值为7.5V)

可能会产生什么影响?

四分五秒的电流是否会上升? 通常高达什么值?

谢谢、

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以、TLV61220只能产生最高5.5V 的电压(请参阅数据表封面)。 要创建7.5V 电压、您可能需要添加电压倍压器电路来提升待机输出电压。 您需要添加两个二极管和两个电容器。 有关倍压器的概念、请参阅 TI 设计 PMP20212 RevB。 此 TI 参考设计基于 LM3481、但倍压器的概念可与 TLV61220搭配使用、以生成电压升至7.5V 的输出电压。

    谢谢、
    Yohao Xi、系统和应用工程、APP-BMC-BCS、TI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不是。 因为 TLV61220的最小 OVP 是5.5V
    您可以查看 TPS61220