This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:布局审查

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598693/lm3478-layout-review

器件型号:LM3478

尊敬的 TI 员工:

客户希望查看布局是否有问题。

您能否检查所附文件并给我任何评论?

谢谢、致以诚挚的问候

Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将对其进行审核并返回给您。 您可以通过 youhao.xi@ti.com 向我发送电子邮件、并告诉我以下信息:

    (1)客户名称和位置
    (2)本设计的应用
    (3)项目时间表
    (4)未来几年的业务量
    (5)设计工程师的联系信息

    谢谢、
    Yohao Xi、系统和应用工程、APP-BMC-BCS、TI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jenny、
    我对布局的评论:
    (1)电流感测信号应来自感测电阻 R5焊盘、以获得更清晰的感测信号。 MOSFET Q1的源极焊盘具有噪声、尽管以电气方式连接到 R5、但 PCB 布线可能会从 R1从信号处拾取到 R5的位置产生额外的压降。 建议在 R5至 R1之间绘制单独(小)的布线。
    (2)输入陶瓷 C6和电解电容 C5应切换其位置、并将 C6放在电感器旁边。
    (3)关键电流路径是流经 Q1、R5、C8//C7、D1并返回 Q1漏极的交流电流环路。 这些组件的放置位置应尽可能靠近、以减小此交流电流的物理环路尺寸。 您可以稍微向下移动 D1、为 C7和 C8留出空间、使其更接近 Q1和 R5。
    (4) R6 shoud 直接连接到 Vout +端口、而不是 C7和 C8焊盘的中间位置。

    另请参阅 LM3478数据表中提供的布局指南。 希望这些帮助。

    此致、
    Yohao Xi、系统和应用工程、APP-BMC-BCS、TI