This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源解决方案的应用

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS763, REF3318, TLV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597667/requesting-for-power-supply-solution

主题中讨论的其他器件:TPS763REF3318TLV431

 您好!

请查找随附的原理图以供参考。

我们要求为其中一个电路提供1.8V 基准电压。 因此、我们使用齐纳二极管代替基准、但齐纳二极管不保持1.8V 恒定输出。 齐纳器件来自 ON Semiconductor。 我们正在确定以下解决方案:

1)具有1.8V 输出的齐纳二极管、(SOD-123)

2)具有双路输出-3.3和1.8V 的直流/直流线性稳压器(SOT23-5)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I Kiran、

    我们目前没有采用 SOT23封装的双路输出 LDO。

    根据您的描述、您发现的问题似乎与1.8V 的基准有关。  请注意、TI 确实提供了可在此处找到的电压基准:

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    我们尝试在电路中使用"TPS763"、但无法将其 Spice 模型导入 Tina。 您能不能就此问题给我们提供帮助。

    谢谢、
    Kiran.a
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我们在您共享的列表中找到了电压基准器件型号"REF3318"、我们计划使用相同的器件。 您是否可以确认此部件不是关于获取自删除、或者是否有任何新部件可以替换此部件?

    谢谢、

    Kiran.a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kiran、

    我已将您有关 REF3318的问题转给了比我更熟悉我们的电压基准产品系列的团队。 他们应尽快作出回应。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kiran、

    根据您的电路、我建议查看 TLV431并联基准。 它们的行为与齐纳二极管非常相似。

    我可以确认 REF3318不会很快被淘汰/替换;这是我们正在积极推广的一部分。

    此致、Diego Lewis