This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3707:PFI 比较器、您能否添加外部迟滞?

Guru**** 2560850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3707, TPS3808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603276/tps3707-pfi-comparator-can-you-add-external-hysteresis

器件型号:TPS3707
主题中讨论的其他器件: TPS3808

由于 TPS3707的 PFI/PFO 功能看起来像一个阈值为1.25V 的简单比较器、因此在 PFO 和 PFI 之间添加正反馈以添加外部迟滞是否存在任何问题? 我知道 PFI 比较器内置了10mV 的迟滞、但应用可能需要更多的迟滞。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    我知道、通过外部反馈电阻器添加迟滞是监控器的常见用例。 请参阅添加迟滞应用手册 :www.ti.com/.../slva360.pdf

    应用手册示例中的器件是 TPS3808、与 TPS3707的内部方框图相比、内部比较器之间的唯一区别似乎是 TPS3808使用负反馈配置、而 TPS3707的 PFI 比较器采用正反馈配置。 采用正反馈配置的 TPS3707的运行方式与非反相施密特触发器类似、迟滞由反馈电阻器设置。

    Michael