This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22920:TOFF 的最小/最大数据

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602242/tps22920-min-max-data-for-toff

器件型号:TPS22920

团队、

我有一位客户希望了解 TPS22920的最小/最大 TOFF。 在数据表的第5页、我们仅针对几种不同的情况发布典型值。 我们是否有可用的数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carolus、

    TOFF (和 tFALL)取决于 tps22920的负载电阻和电容。
    下面的应用手册在第1.4节(指向2.3和3.3的链接)中详细介绍了下降时间可能不同于预期的原因。

    www.ti.com/.../slva883.pdf

    要确定客户 tOFF 和 tFALL 时间的最大值和最小值、请使用2.3和3.3部分来估算负载电容的 RC 衰减。
    其中:
    R = RPD || Rload
    C = CLoad

    最棒的
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nick!

    上面的应用手册仅深入介绍了 t_FALL、而不是 t_off。 通过下图:

    似乎 t_off 只是器件的函数、不应受到负载的影响(只是压摆、无 RC 压降)。 我的客户正在寻找或使用该节点、并从单独的来源驱动、因此 t_FALL 在这里不相关。  t_off 上是否有任何数据? 如果有帮助、客户希望使用2.5V 栅极逻辑驱动 Vin = 1.2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carolus、

    此数据表将 tOFF 描述为使能信号变为低电平、直到 Vout 达到50%。
    此数据表中没有指定的时序参数来表征使能信号变为低电平和 Vout 开始下降之间的延迟。
    其最佳近似值来自图17和图21。
    -从图17:@0.9Vin、关断延迟约为15us
    -从图21:@3.6V 输入电压、关断延迟约为2us

    如果您的客户想要或输出电源轨、则不应使用此器件。
    该器件没有反向电流阻断功能、这意味着当 Vout>Vin 时、任何时候都可能有电流从输出端流向输入端。
    该器件具有快速输出放电功能、这意味着当 TPS22920关闭时、将通过内部下拉电阻器从 Vout 连接到 GND。 当输出轨由另一个电源供电时、这并不理想、因为它将持续灌电流。

    最棒的
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据之前在这个线程中提到的文献、t、OFF 时序被定义为 EN 低电平到 Vout 下降至90%、而不是50%:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们前面的

    正确答案应用手册将 tOFF 定义为使能端变为低电平、直到 Vout 达到90%(开始下降)。 在应用手册的第1.2节中、在图1的正下方、显示了第二个图、其中 tOFF 变为50%、直到 Vout 达到50%。 根据器件/制造商、可以使用不同的时序方法。  最好验证每个器件如何定义其时序参数。

    如数据表的图41所示、TPS22920使用 tOFF 作为使能端变为低电平、直到 Vout 达到50%。

    最棒的

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢。

    此外、请注意、我们已成功降级、只要 Vin 引脚能够获得足够的偏置来正确设置电荷泵、该器件就可以用作二极管、也可以在反向驱动时用作二极管。 在一个应用中、我们使用了一个与基板二极管并联的分立式肖特基二极管、以在电路条件下获得足够高的偏置电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼克-

    我们需要对此采取进一步的后续行动和/或进行内部呼吁。

    在该特定应用中、我们基本上在电源多路复用解决方案中反向运行器件。 在这种情况下、基板二极管指向负载、而不是远离负载。 数据表第11页的图31指示 t、OFF 与 Vin 的关系、对于 Vin = 1.2V、t、OFF ~= 8us。

    t、off 的"设计感光"上限是多少? 请记住、我们将向后驱动器件、因此不存在常规的"负载效应"-我们需要知道从 EN 下降沿到栅极偏置下降的传播延迟。

    如果我们能够提供一些最大值小于大约50us 的证据、我们很高兴可以继续。

    如果您需要更多详细信息、请与我联系、或者让我们设置一个电话、以便我们可以在接下来的几天内快速解决此问题。

    谢谢、Best、Steve