This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31530:LMZ31530RLGT

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599155/lmz31530-lmz31530rlgt

器件型号:LMZ31530

大家好、

我需要 LMZ31530RLGT 的 MTBF/FIT 信息、因为 TI 网站中未提及该信息。 请提供不同温度水平下的 MTBF/FIT 详细信息,例如-40°C、-25°C、+25°C、+55°C、+75°C。

谢谢、此致

Goutham Sharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MTBF 列在数据表的第3页。 Ta = 40°C 时、MTBF 为26.5MHZ
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们需要在-40°C、-25°C、+25°C、+55°C、+75°C 等不同温度水平下获得 MTBF 值。 在这些温度水平下,MTBF 值是多少。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将为您提供我能提供的一切。 我将很快通知您。