This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24232:ENx 引脚中的 BQ24232/内部下拉电阻器

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602884/bq24232-bq24232-internal-pull-down-in-enx-pin

器件型号:BQ24232

您好!

我知道 ENx 引脚具有内部下拉电阻、根据引脚功能说明、它可能为285k Ω(最大值)。 我知道您无法保证该值、但我想知道估算的典型值。 如果您有、请分享任何信息。  

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi、您好!

    我们没有有关典型值的信息、但这里是我在办公室中拥有的 EVM 值。

    EVM1 EN1=296.49K 欧姆 EN2=301.44K 欧姆

    EVM1 EN1=296.45K 欧姆 EN2=301.39K 欧姆

    EVM1 EN1=295.37K 欧姆 EN2=304.22K 欧姆

    此致、

    David