This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:BQ76930未感应电压

Guru**** 2812095 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76930EVM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599146/bq76930-bq76930-not-sensing-voltages

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我正在测试 bq76930evm、由于短路、我不得不将 bq7693000dbt 替换为 bq7693001dbt。 现在、AFE 未感应电池的电压和温度。 我已经检查了 EVM 上不同测试点上的电压、并且有电压到达 AFE。 我是否应该为它的工作做任何其他配置?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您无需配置任何特殊内容。  按下引导按钮后、LDO 应接通@2.5V。

    GUI 是否配置 了正确的通信地址0x08?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vish、

    感谢您的回复。

    LDO 打开、电量监测计正在通电、bqStudio 正在自动检测电量监测计。 但 AFE 显示每个电池30mV、温度为271度。 软件配置为0x08地址。  

    电压:

    REGOUT = 2.5V

    单节电池电压= 4.01V。

    我检查了所有二极管和电阻器。 一切都好。 请帮助。