This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 频率下运行

Guru**** 2783975 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603077/frequency-of-lm5110

主题中讨论的其他器件:LM5110

我对 LM5110有疑问。

问题1.

 -在数据表图中、频率为~1000kHz。

   (例如、图3和图14。)

   我们可以在2000kHz 时使用该 IC 吗?

问题2.

 -如果我们可以在2000kHz 时使用此 IC,图7和图8将如何变化?

问题3.

 - 在2000kHz 时使用此 IC 有什么重要意义吗?

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahiro、

    感谢您关注 TI 栅极驱动器。

    1."我们可以在2000kHz 时使用该 IC 吗? "
    -该器件应在2MHz 下工作、但请记住、TI 未描述 LM5110在2MHz 下的特性。
    -请考虑由于开关频率增加而导致的功率耗散增加。 确保结温(T_J)保持在最高工作温度以下、以确保可靠性。

    2."如果我们能够以2000kHz 的频率使用此 IC、图7和图8将如何变化?"
    -图7和图8不应受开关频率增加的影响。

    3.当我们可以在2000kHz 的频率下使用此 IC 时,是否有任何重要意义
    -器件未在2MHz 下进行特性描述、因此我们建议客户在这些条件下对 LM5110进行实验。

    如果我能够回答您的问题、请按下面的"验证答案"按钮。

    此致、
    Mateo