This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65185:上电波形

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600470/tps65185-power-up-waveform

器件型号:TPS65185

我一直在查看 TPS65185显示 PMIC 的加电序列、因为我们在现场遇到一些失败的显示。 我在电源轨上看到了一些持续的干扰。

VPOS、VNEG、VDDH 和 VEE 电源轨在加电和断电时都具有这些干扰。 我已经连接了一个波形来说明 VNEG 电源轨上的毛刺脉冲(蓝色波形),黄色波形表示 VDD。

是否有办法消除这些干扰?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Keith、

    此设计在 VDDH_D 和 VEE_D 电源轨上是否具有100nF 旁路电容器?

    此致、
    Rick S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rick、
    是的、两个电源轨都安装了100nF 电容器。
    BR
    Keith
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    基思、

    它完全放电至接地、其他电源轨是否同时出现毛刺脉冲或是否延迟?

    这是否可以是从 PWRUP 引脚上的毛刺脉冲到待机模式的临时转换?

    如果隔离了放电引脚、是否会发生毛刺脉冲?

    此致、
    Rick S.