This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:2节电池、无平衡连接器配置

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602672/bq28z610-2s-battery-with-no-balance-connector-config

器件型号:BQ28Z610

您好!

如果我们的2S 电池没有用于最小正电芯的平衡连接器、那么正确的连接是什么? 它只是连接到 VC2并使 VC1保持悬空、还是使 VC1和 VC2短路?

谢谢、

Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、您好!
    是、短接 VC1和 VC2。 请确保不要超过 VC1可以处理的最大限制,并确保相应地修改1s 电池的 df 参数(特别是保护参数),因为电量监测计会将您的2s 显示为1s。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    查看数据表、VC1的 Absmax 为 VSS+8.5和 VSS+30。

    +30与+8.5是否存在不同的条件、或者这是否是拼写错误?

    谢谢、

    Josh