This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3854B:电流放大器共模工作范围?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3854B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602271/uc3854b-current-amplifier-common-mode-operational-range

器件型号:UC3854B

您好!

UC3854B PWM 控制器出现问题。 具体而言、对于电流放大器部分(引脚3、4、5)、输入共模工作范围是多少? 数据表显示了 CMMR 抑制规格。 但不是操作限制。 我看到的是、当控制 I_SENSE 引脚的信号变为零时、输出(CAO)会改变行为。

我将该放大器设置为 PI 补偿器、零组件为49.9K 欧姆和47nF、极点电容为10nF。 I_SENSE 的输入电阻为8.45K。

我们看到的是、当 Mout 仍然低于200mV 并且电流反馈电压达到零伏时、输出的积分速率要慢得多、就像 Mout 为300mV 且电流反馈为100mV 时。 输入差是相同的、但输出行为是不同的。 在后一种情况下,合并率是我所期望的。

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Keith、

    我已将您的 E2E 问题转发给明天将回到办公室的 AE。 很抱歉耽误你的时间、但我希望你能等到那时。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    引脚5 (Mout)的共模范围为0V 至5V。

    此致、

    Bosheng