This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC28740:反激式转换器无法正常工作

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070EVM, UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599140/webench-tools-ucc28740-flyback-converter-doesn-t-work

器件型号:UCC28740
主题中讨论的其他器件:UCC28070EVM

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!  

我根据工具 webench 设计了一个反激式转换器。

输入:95V 交流- 265V 交流。 实际上、输入被整流、输入电压介于390 - 420Vdc 之间。

输出:12V 2.5A。

要开始设计、请遵循以下文档:

e2e.ti.com/.../5287.webench.pdf

我创建了原理图和光绘文件(请参阅附件)、并生成了该文件。

e2e.ti.com/.../5706.gerber.pdf

e2e.ti.com/.../8420.sch.pdf

现在、我有反激式转换器。

我为它提供了60VDC 和200mA (出于安全考虑)、但我有一个问题:存在短路、反激式转换器吸收最大电流、但它不工作。

有人知道哪里出错了吗? 还是原理图设计中?

非常感谢、致以诚挚的问候、

安德烈·C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安德烈

    首先、我建议查看此 TI PSR 控制器/稳压器入门调试指南

    www.ti.com/.../slua783.pdf

    这应该会有所帮助。

    从一开始看您的 sch、我确实看到了一个小误差、RCS 电阻器 R1为330欧姆、但根据 Webench 设计、它应该为300米欧姆。


    如果您在低输入电压下看到非常高的电流、则建议电路板短路或反向二极管(可能是 D2?)。

    我建议仔细检查电路板上是否有短路、反向组件等


    我稍后将更详细地查看您的设计文件、并尝试在几天内再次向您提供任何进一步的输入。

    谢谢、
    Bernard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bernard:
    感谢你的答复。
    是的、我发现电阻器错误、MOSFET 的源极和漏极反相。
    我更改了组件、现在短路消失了。
    现在、我有了您留下的附件中描述的相同问题:反激式器件会进入 VDD UVLO 保护。
    我增加了 VDD 和 GND 之间的电容器、但没有发生任何情况、仅增加了保护次数。
    输出没有负载。

    你有什么建议吗? 我想保留同一个变压器。

    此致、
    Andrea
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安德烈

    您使用什么输入电压进行测试、它是否仍然是60V? 如果该值太低、则应在调试指南中进行介绍。

    您的变压器规格是多少(磁放大电感、AE、NP、NS、Naux)?

    如果使用 Webench 值、NP/Na 的比率= 1/0.455 = 2.2。

    对于上部 VS 电阻= 255k、则仅当输入电压峰值大于225uA * 255k * 2.2 = 126V 或~ 90V 交流时、IC 才会启动。


    谢谢、
    Bernard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bernard:
    你是对的。
    现在、我将反激式转换器直接连接到整流器桥之后的 UCC28070EVM (我在办公室有此板)。
    我使用230VAC 接通电路板、并使用测试仪测量反激式器件上的输入电压。 我看到330Vdc、但反激式器件无法启动。 UCC28740似乎没有开始切换。 输出电压在900mV 和1.5V 之间波动;我使用差分探头进行了测量。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安德烈

    我建议按照调试指南(第3-8页)第2节中的步骤逐一查看导致启动失败的原因。

    通过观察 VDD、DRV、Vout 和辅助绕组、您应该能够找出原因。

    您是否在启动前/启动期间在输出端连接负载的情况下进行测试? 也许负载过高、并且由于 IOCC 限制而阻止输出电容器充电?

    您能否检查波形并将其发布到论坛?

    当 VDD 达到21V 启动电平时、通过查看 VDD、DRV、CS 和 AUX 绕组捕获前3个开关周期的波形。

    IC 是在前3个周期后停止开关、还是在 VDD 下降到 UV off 电平之前继续开关? 如果开关继续、则在较长的时间刻度上捕获一个图、直到 VDD 下降到 UV、并显示 VDD、DRV、AUX 绕组和 Vout。


    谢谢、
    Bernard