This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27531-G1:启动时需要400kHz I2C 通信延迟

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599845/bq27531-g1-400khz-i2c-communication-delay-required-at-boot-up

器件型号:BQ27531-G1

您好!

我只想确认、当电池首次连接到我们的系统且主机 MCU 启动并从电量监测计获取第一个电压读数时、参考手册中的这项陈述是否适用:

"对于读写标准命令、至少需要2秒才能获得
结果已更新。"

我注意到、添加2秒的延迟将使第一个电压读数成功。 删除启动时的2秒延迟将导致首次读取尝试的电压读数为0V。

阅读参考手册后、我意识到即使 MCU 只是读取电压、第一次连接电池时也可以将其视为"读写"情形、就像对电量监测计进行写入时一样。

有人可以确认这一点吗? 我们想知道2秒稳定时间是否确实是器件的特性。 一

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      已确认"对于读写标准命令、至少需要2秒才能更新结果"。

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、

    这是否意味着在启动(首次连接电池)时、我们必须等待2秒钟才能从电量监测计获得有效的电压读数?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、因为当电池插入时监测计从关断状态唤醒时、它会获取 OCV 读数、并执行初始化计算。 理想的方法是读取 initcomp 位、该位一旦设置、即表示监测计已完成初始化并进行初始 OCV 测量。

    谢谢
    Onyx