This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24711数据表问题检查!!

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS24711, TPS24710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596581/tps24711-datasheet-question-check

主题中讨论的其他器件:TPS24711TPS24710

大家好、

我的客户正在评估我们的 TPS24711、未来的电势为100kU/y。 阅读我们的数据表时、我想问一个问题:

在我们数据表的第19页中、下面的描述以黄色突出显示、"之后 TPS24710/11/12/13会缓慢重新开启"、这里的转弯缓慢并不是很详细、找不到有关这方面的更多详细信息、您能帮助提供有关这方面的更多详细信息、 例如、它将持续多长时间(最小和最大时间)。  如果可以提供相关的波形进行说明、这将更好地理解、谢谢。

 

此致、

张苏琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sulyn、

    我对延误表示歉意、但这个问题可能已经越过了我们的团队。

    快速跳闸后、栅极将使用电荷泵/栅极的拉电流开启、典型值为30uA。

    因此、重新导通所需的时间将取决于 MOSFET 栅极电荷/电容以及器件在启动期间是处于电流限制还是功率限制状态。

    如果器件未进入功率限制的电流限制并且快速跳变只是一个毛刺脉冲、则时间为 i = culombs / second -> time = columbs / i = 100nC (例如)/20uA = 5ms。

    但是、时间可能会受到电流限制、功率限制和输出电容的影响、并遵循数据表中的等式11 (第27页的应用示例步骤4、第9.2.1.4节)。

    否则、如果故障在快速跳闸关断(例如输出短路)后仍然存在、栅极将达到 MOSFET 的阈值(可能为2V 或3V)、然后在故障计时器持续时间内调节为恒定功率限制、 然后关闭。

    谢谢!
    Alex