This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:串联并联谐振转换器(LCC)

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598526/ucc25600-series-parallel-resonant-converter-lcc

器件型号:UCC25600

你好!

使用 UCC25600、我计划实施具有 PFC 前置稳压器和次级侧 CC 控制的 LCC 转换器、其中 CV 仅用作 OVP。 我设计的谐振回路应在190-300kHz 之间的最大至无负载条件下运行。 在使用此 IC 实现 LCC (而不是 LLC)时、我是否应该考虑任何额外的预防措施。 我在设计多种 LLC 设计方面拥有丰富的经验、但使用了 NXP 或 ST 器件。 希望获得专门针对 LCC 的应用手册。 否则、任何用户体验、以及有关 LCC 的额外预防措施都将非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biswajit、

    感谢您关注适用于您的 LCC 应用的 TI 解决方案。 我们已联系 UCC25600的应用工程师以帮助您进行查询。 请允许一个或多个工作日进行答复----请注意,这已经是美国的中日,星期一是国家假日。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Biswajit、

    我已经了解了 LCC、但由于这是一种复杂的拓扑结构、我只能提供一般性建议、直到我了解更多信息。

    根据我的经验:

    通常、您希望在更高的谐振频率(来自 LS 和 C 的组合)之上运行、以利用陡峭的增益曲线。

    2.您希望最大限度地减小并联电容以减少循环电流损耗。

    3.如果断开负载,输出电压将会上升,因此最好有 OVP

    您想告诉我们:

    A. Vin、Vout、Iout (值和/或范围)

    b.有关此机会的更多信息。  计划、数量、客户?

    谢谢、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    感谢您的回复。 我已经设计了油箱组件。 我的主要问题是有关 IC 的问题、以及在 LCC 控制中使用 IC 时是否存在任何已知的问题。 虽然我想不出任何问题、但为了确定、由于我是第一次使用该器件、我发布了此主题。
    我可以通过电子邮件直接向您或任何分配的人员发送更多详细信息;我可以直接联系吗? 在我工作的地方、在公共论坛上发布设计详细信息是不可回避的。

    关于这一问题,
    Biswajit。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Biswajit、

    从我得到的反馈来看、在将 UCC25600用于 LCC 时、似乎没有任何特定于器件的注意事项。 如果您想讨论更多内容、请随时通过 samj@ti.com 向我发送电子邮件。

    Sam