Other Parts Discussed in Thread: TPS5103
您好!
我在2004年将 TPS5103设计为客户的400周期(接地支持)稳压器。 5103用于滞环模式、 可驱动两个功率 FET 、为 400Hz 发生器的场绕组提供大约7安培的直流(可变) PWM 激励。 该设计采用了 OK 原型设计、致力于2005年制造的印刷电路板和生产装置。 其中大约100个已经使用了10年、唯一的问题是、有时12伏直流支持 电源会浪涌并损坏5103。
最近、我们决定重新设计包含浪涌抑制/支持功率调节的电路板、同时使 TPS5103电路基本保持不变。 在测试重新设计的电路板时、我们发现引脚15、过流跳闸引脚具有极高的灵敏度。 即使是20pf 负载(两个示波器探针) 、也通常 会缓冲该处的振荡。 参考第20页的 TPS5103数据手册 SLVS240A (2001年5月) EVM 原理图、显示了一个电容器 C11并联引脚15。 请注意、在第31页 B/M C11 (打开) 中、脚注为"仅限可选模式测试"、在有关此问题的出版物中找不到任何其他内容。 继续经历振荡、我 在时间上 以220pf 的频率在原型上进行了调整并继续进行。 后来我看到另一位 TI 客户在其5103应用中设计了一个10nF 的电容器(与我们的不相关)。 我们在 输出高电平到低电平转换时仍然存在一些振荡问题。
我经常会发现一种"闭锁"模式、在类似 EVM 原理图的电路中、5103在几秒钟的高输出电流后会关断。 它会锁存、直到电源中断、直到负载如5103数据中所述被移除。 是否在内部有某种类型的使能锁存器? 我将对此进行进一步测试。 在一个类似的主题中、我们之前注意到 、STBY 引脚10逻辑功能在5103数据手册中没有进行一致的定义。 我们刚刚将其连接到 产品中提供的5伏稳压电源。 这是可以接受的吗?
最后、如何 为滞环模式应用定义引脚4处的 CT 电容器?
我非常希望5103能够提供帮助 、因为我们已经在一个多月的时间里去调试这个重新设计、并且无法解决这些问题。
此致、
设计工程师 David Kent 、dave@acstm.com
A C 系统、
11953年 Springview 博士, La Mirada CA,90638