This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510-G3:内部2.5V LDO 规格检查

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603021/bq27510-g3-internal-2-5v-ldo-spec-check

器件型号:BQ27510-G3

假设电源连接到 BQ27510-G3上的 Regin 引脚、是否在任何情况下内部+2.5V LDO 关闭?  还是始终保持开启状态?  如果可能、我希望使用此器件为可处理与 BQ27510-G3的 I2C 通信的小型微控制器供电。

此致、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    Regin 电压应高于2.7V、以使 LDO 保持导通。
    REG25输出为250mA 时的短路电流。 MCU 的电流消耗应小于该值
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    特里:

    感谢您的回答。

    因此、在没有条件下、只要 Regin 大于+2.5V、LDO 就会关闭?  只需进行双检查、因为我连接的 MSP430绝不能关闭或掉电。

    此致、

    Jason