This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2526A:需要 UC2526ADW 的热参数-ɸJA Ω(°C/W)和 ɸJC Ω(°C/W)

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598888/uc2526a-need-thermal-parameters-for-uc2526adw---ja-c-w-and-jc-c-w

器件型号:UC2526A

您好!

您能不能提供 UC2526ADW 的热参数-ɸJA (°C/W)和 ɸJC (°C/W)。  

数据表中未提供此信息。

此致、

Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen、

    平均获取这些热参数大约需要2周(或更长/更短)、但我们将获取数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Brian、

    我将等待您的数据。

    此致、

    Praveen GD