This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3489:高电流消隐

Guru**** 2560860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602664/lm3489-high-current-blanking

器件型号:LM3489

当我将稳压器设置为较低的电流(<1A)时、稳压器可以很好地限制电流、但在较高的设置下、我可以得到700us 的良好调节、然后得到300us 的调节、而不需要任何电流。  所连接的是 FET 栅极的示波器迹线。  VIN 为15V、负载下的输出为13V。  我看到什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请检查电流限制是否未启用? 您是否有想要设计和分享的原理图和规格?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确实希望它限制电流、但我认为该器件在常规占空比内具有快速脉冲。  


    此应用是一款电池充电器、可在恒定电流(1A-10A) 或恒定电压(13.8V 至14.6V) 模式下运行。  原理图显示了两个用于完成控制的数字电位器。

    感谢您提供的任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很难详细说明原理图。 您可以通过 david.baba@ti.com 向我发送更好的副本吗? 谢谢。