This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:与突发模式相关

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598977/ucd3138-related-to-burst-mode

器件型号:UCD3138

大家好、

我将最小占空比设置为400ns、但当 UCD3138进入突发模式时、它会生成150ns 等更小的脉冲。 当我禁用突发模式并降低占空比时、它不会小于我所期望的400ns。 当启用突发模式时、它为什么会产生小于最小值的脉冲?  

如果有人帮助我、我将不胜感激。

在高级方面、谢谢您、

此致、  

Merih

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Merih、您好、AE 将很快回答您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Merih、


    突发模式下的 DPWM 开启阈值和 DPWM 关闭阈值是什么? 您是否在闭环中运行过 EVM?

    谢谢、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    我的阈值配置为:

    LoopMuxRegs.LLENTHRESH.bit.TLUG_ON_THRESH = 2000;
    LoopMuxRegs.LLDISTHRESH.bit.Turn _Off_THRESH = 3500;

    此外、最小占空比配置为:

    Dpwm0Regs.DPWMCTRL0.bit.min_Duty_mode=2;//没有 PWM 小于最小占空比
    Dpwm0Regs.DPWMMINDUTYHI.ALL = 1600;
    Dpwm0Regs.DPWMMINDUTYLO.ALL = 1600;

    我将在闭环中运行它。 输出电压很好地遵循基准、一切正常、但这些小的类似尖峰的脉冲看起来很严重

    此致、
    Merih
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Merih、

    我认为需要交换 THRESH 和 THRESH 的值。 请尝试一下并告诉我。

    谢谢、
    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    它发挥了作用。 非常感谢。

    此致
    Merih