This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61073:当输入电压高于输出电压时进行调节。

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61073, TPS61252

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598965/tps61073-regulation-when-the-input-voltage-is-higher-than-the-output-one

器件型号:TPS61073
主题中讨论的其他器件: TPS61252

我需要了解当输入电压高于/等于编程的输出时、TPS61073将如何反应。

数据表显示:"由于升压转换器的性质、仅当施加的输入电压低于编程的输出电压时、才能保持输出电压调节"。

这是否意味着输出电压在使能模式下仅跟随输入电压?  

提前感谢、如果我错过了数据表中的信息、请深表歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、输出电压与输入电压一致。 但是、我不建议在 VIN 高于 VOUT 的条件下使用该器件。 请选择 TPS61252。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很遗憾、我无法使用 WEBENCH 设计器工具正确地对此进行仿真。 如果输入和输出之间的电压差不够高(例如、如果我将输入电压设置为4.8V、将输出电压设置为5V)、我将得到"占空比低于此器件的最小值"消息。 在设计实际 PCB 时、我应该避免这种情况、还是仿真限制?
    非常感谢您的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此器件可接受4.8V 输入和5V 输出、但我不建议使用更高的输入电压。 您的应用中的输入电压范围是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    升压转换器应通过单节锂离子电池输出5V 电压。 问题在于电池是通过 USB 充电的。 肖特基二极管与电池电荷电路并联、以绕过它并直接从 USB 为电路的其余部分供电。 升压转换器输入端的电压为5V - 0.2V (二极管正向电压)= 4.8V  

    如果出于效率原因不建议使用更高的输入电压、则不应成为问题、因为在充电模式下、我只有4.8V 输入。 但是、出于稳定性的原因、我想确保这不是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    USB 电压可能高达5.25V、这可能导致器件的输入电压增加至5V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、但在这种特定情况下、TPS61073输出将仅跟随输入电压。 我忘记说、如果输出略高于5V、这不是问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如我提到过的、我不建议在输入高于输出的条件下使用此器件。 如果需要、我建议使用 TPS61252。