This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090:热测试和 UCD 温度

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597666/ucd9090-thermal-test-and-ucd-temperature

器件型号:UCD9090

我们处于4角热处理室测试阶段。

为了测量这些温度、我们在 UCD 器件上粘贴了热电偶。 我们删除了所有故障响应。

当 UCD 温度大约为66deg 至68deg 时、它会完全关闭电源轨。 室温约为53度。

当我们让它冷却到58deg 时、UCD 开始自动运行、输出 EN 线路并打开稳压器。

但我们看到 UCD 器件的宽温度范围高达125度。

是否可以通过对这一点的一些思考来解决这一问题?

此致、

Felix。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Felix

    有多少电路板显示了此问题?

    在另一篇文章中、您提到有一个连接到 UCD 的复位器件。 该器件是否无法正常工作?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    我们面临2块电路板的问题。 即使我们怀疑这种复位可能是因为我们引入了另一个监控电路。 我们还没有在热室中对此进行过测试。 验证后、让我确认这一点。

    我们正在努力在 UCD 映像中实现故障响应功能。

    此致、

    Felix。