This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920EVM:采用18650节电池组的3s40p 配置的操作 EVM

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920EVM, BQ78350-R1, BQ78350, BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598664/bq76920evm-operating-evm-with-3s40p-configuration-of-18650-cell-battery-pack

器件型号:BQ76920EVM
主题中讨论的其他器件: BQ78350-R1BQ78350BQ76920

大家好、

我有 bq76920EVM。 我想使用3s40p 的锂离子18650电池配置来运行 EVM。

问题1. bq76920EVM 是否适合 使用 bq76920EVM 测试3s40p 的锂离子18650电池配置? 在操作时、我需要采取哪些预防措施?

问题2. bq76920EVM 是否对电池组的放电率提供任何控制?

问题3. 在测试时、我是否需要考虑要包含任何特定的保护功能?


谢谢、此致!



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swaroop、

    电池通常并联、以在相同电流下获得更大容量(运行时间)或更高电流。  两者结合在一起、尽管电池的物理互连会产生一些电阻、并会限制可提供的电流。   例如、如果每个电池短路时可提供100A 电流、则理论上40个并联电池可提供4000A 电流。  电池的物理连接也可能会降低这一水平、但提供的电流可能非常大。  确保访问测试对您的特定电池和情况的适用性。

    1. bq76920EVM 板将使用3节电池供电、但请注意上述并联电芯的电流备注。  EVM 上的感应电阻器、FET、电路板连接器和布线都具有有限的电流能力。  该电路板的额定电流为15A (请参阅 EVM 用户指南 第1.3节)、在电流较高时、发热可能会过大。  电路板上使用的 FET 显示的最大脉冲电流为187A。 虽然第1.2节中的容量显示为"任何"、请参阅该节中的注释、但预计为1或2P 包装。  虽然我们不建议将电路板连接到如此大的容量电池组、但如果将电流 限制在电路板  上、则可能会起作用。  电流表版本 为 bq78350-R1、如果 使用该版本、则会有数据范围容量限制、请参阅 bq78350-R1文档以了解如何缩放这些值。  bq76920EVM 不包含保险丝、请确保使用 适当的保险丝连接您的电池组。 其他预防措施可能 包括规划 高温和飞行物体。 请务必遵守 您的工厂或机构所需的任何安全法规。

    2. bq76920EVM 在 bq76920的硬件中提供短路和过流放电保护。  设置是可编程的、请参阅数据表。  如果使用 bq78350监测计、则可以施加更低的过流限制。 电路板的默认硬件短路限值为22A 和过流8A、但只有在保护功能运行之前电路板未短路或熔断保险丝时、这些限值才有效。   

    3.由于所述电池的电流能力似乎比电路板支持的电流能力大,如果您决定进行测试,请确保限制电流,提供保险丝,保护您自己和 其他用户免受 任何高温或测试所导致的飞跨物体的影响, 并遵循实验室中适用的任何安全要求或指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 WM5295为您提供了详细而有价值的答复。
    我将考虑您在测试过程中提到的所有预防措施和措施。

    我想测试18650电池配置的40p3s (40节并联电池和3个串联电池组、最大总电压为12.6V)。
    假设每节电池的容量为2Ah、因此理论上总电流为80A。

    问题1. 我想以0.3C 至0.5C 的速率对40p3s 电池组(每个电池2Ah)放电、但不能超过此速率、是否可以控制 bq76920EVM 中电池组的放电速率、或者是否有其他解决方案?

    谢谢、此致!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Swaroop、
    容量为40x 2Ah 或80Ah、1C 的速率为80A、但可用的瞬时电流将取决于电池的电阻、互连、具有 FET 和感应电阻的电路板以及负载电阻。 如果负载短路、瞬时电流将非常大。
    如果放电率最大为0.3C 或0.5C、则电流为24至40A、这高于我们在电路板上的额定值。 如果超过 FET 的设定阈值、并且阈值在满足您的电流要求的范围内、bq76920将关闭 FET、 但是、电路板走线和元件可能不够大、无法维持电流或耗散功率、而 bq76920在对电流持续时间进行计时时未发生故障。 您可以在低电流下进行测试、以分析需要额外组件的位置、并在需要时构建替代电流路径以实现电池组的全电流能力。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次感谢 WM5295!

    由于 bq76920EVM 的额定电流为15A、因此我应选择 C 速率(用于40p3s 配置锂离子电池组的充电和放电)、使其低于流出电池组的15A 总电流。

    我将以低电流运行 bq76920EVM、并谨记瞬时电流。

    非常感谢您的宝贵建议。
    此致