This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 为什么某些电感器的饱和电流小于 RMS 电流

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600989/why-saturation-current-of-some-inductor-less-than-rms-current

您好!

为什么某些电感器的饱和电流小于 rms 电流?

以下来自 Wurth 的电感器744139、其 IRMS=3.4A、Isat=1A、是这样吗?

此致

Aneesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aneesh、

    我认为问题最好针对 Wurth、因为这是他们的部件和规格。

    Bernard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以猜测...

    数据表额定值只是 Ir 而非 IRMS (直流非交流)、并且几乎完全是绕组电阻的函数。

    为了减少铜损耗并完全覆盖环状物的磁芯空间、为了实现所需的电感、最大程度地减小了导线尺寸。 电流额定值是设计优化的副作用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bernard、

    不仅是特定的 Wurth 电感器、如果您在 DigiKey 中搜索、您还可以找到数千个此类电感器、该电感器的 Isat 电流小于 IRMS。

    Aneesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ISAT 是电感的限值。 也就是说、当电流达到 Isat 时、电感器的额定电感会下降到其额定容差之外。 具体而言、电感器的偏置点沿着其 BH 曲线向上移动、这样它的 dB/DH 斜率会变小、电感值会下降。 最大 IRMS 额定值限制了电感器在高温下的性能。 电感器的运行超过其 IRMS 额定值会导致电感器内核发热。 该操作会降低磁芯在其 BH 曲线上的饱和限值、电感器可能会饱和并成为有效短路或极低的电感。 或者其导线和芯线绝缘可能会失效并导致绕组短路。 因此、额定值显示的是、您可以将示例电感器的工作电流为2安、但电感将小于额定电感、例如50%。 如果希望电感器在其额定电感下运行、请使用 Isat 额定值。