This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28810:轻负载下可实现低 PF 运行

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598125/ucc28810-low-pf-operation-at-light-load

器件型号:UCC28810

我们使用此部件提供由230V、50Hz 电源转换的24V 直流电源。 使用的转换器拓扑是反激式。 该应用旨在实现高功率因数。 问题在于、在0.1A 等较低负载下、功率因数会降至非常低的值(约0.35)、而在高负载下(即1A)、看到的 PF 约为0.9。 功率因数也随着市电电压的增加而降低。 我们观察了所连接的两种情况下的电流波形。 在重负载条件下以220V 左右的电压运行或轻负载条件下以100V 左右的电压运行时、平均感测到的电流不会保持正弦、这是由 MOSFET 关断引起的。 我已附上一些有关运行条件的图形。 如果对此有任何解决方案、请提供帮助。

图1-在轻负载下运行时开关节点处

图2 - 由于开关不规则而导致的电流波形失真(在图1中)、导致低 PF (绿色图形)

图3 -在高负载和高 PF 下运行时的电流波形(绿色)和次级电压波形(黄色)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adesh

    我已要求我们的一位应用工程师对您的帖子作出响应。 您很快就会看到响应。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adesh 您好!
    很抱歉、我现在无法回答您的问题。
    遗憾的是、功率因数会在轻负载时降低、这种影响非常正常。
    您将需要在最大负载时进行高功率因数设计。 在低压线路和高负载条件下可实现最佳功率因数。
    随着负载减小和/或线路增大、功率因数会降低。
    对于反激式 PFC 控制器、这主要是由于高电压输入端的电容造成的。 该电容将趋向于在交流线路的峰值附近消耗电流。 轻负载时、您不需要高负载时的电容、但遗憾的是、如果您具有宽负载范围、则电容值由高负载设置。
    大多数应用在满负载时需要高 pf、轻负载不是问题

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢 John。

    我了解到功率因数会随着负载较轻而降低。 但是、您能否解释电流不连续性背后的原因、即当交流输入电压大约为零交叉时、开关根本不导通。 您可以在我共享的图中看到这一点。 是否存在我们可以调试和改进 PF 的特定于器件的问题?